This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:监控的电池电量少于6节

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79606A-Q1, BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951506/bq76pl455a-q1-less-then-6-cell-battery-monitoring

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455ABQ79606A-Q1BQ76PL536A-Q1

您好、支持团队、

如果 PL455A 的最小电源电压为12V、那么(理论上)可以在5节锂离子电池组上使用。 根据:12V/5cell = 2.4V/节、它处于锂离子电池电压范围内。

您能否验证或拒绝此想法?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    虽然理论上可能会出现这种情况、但如果电源电压降至12V 以下、则会失去电池监控器的功能。 我不知道您的电池组可能面临哪些测试或实际情况、但如果您的电源电压有可能会降至12V 以下、我不建议使用 BQ76PL455A。 使用 BQ79606A-Q1等6通道器件会更好。 它可以支持低至5.5V 的电源电压、同时保持完整的器件功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    感谢您的快速回复。 我完全理解您所说的话、当然专用器件更好、但我只有一个 PL455模块、我想在这个不大容量的项目上使用它。 因此、当电源电压高于12V 时、我希望确保器件的功能相同、即使是使用5节电池也不受影响。 我可以确保它保持在范围内。

    顺便说一下、您建议使用 BQ79606A-Q1、为什么 不使用 BQ76PL536A-Q1、它看起来像是 PL455的"小兄弟"?

    谢谢、

    此致

    Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    BQ79606A-Q1器件比 BQ76PL536A-Q1和 BQ76PL455A 都新。 我们对 BQ79606A 进行了一些重大改进。

    此致、