This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V 输入、CAN 两个 LM317-N 输出-12V?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317-N, TPA6120A2, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943344/24v-input-can-two-lm317-n-output--12v

主题中讨论的其他器件:LM317-NTPA6120A2TPS7A33

24V 输入、两个 LM317-N 可 输出-12V?

我想用 tpa6120a2驱动耳机、它的电源需要=-12V、

那么、是否有基准电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24V 输入、两 个 LM317-N 可 输出  +-12V?

    我想用 tpa6120a2驱动耳机、它的电源需要+-12V、

    那么、是否有基准电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  

    对于负 LDO、我建议 TPS7A33与正 LDO 搭配使用、以提供所需的+/-12V 电源轨。 LM317-N 是正极 LDO。 器件型号中的字母"N"并不意味着"否定"、它实际上指的是"国家半导体"。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason。

       

    TPS7A33需要输入负电压。
    我的要求是+24V 直流输入、输出-12V/800mA、+12V/800mA。

    您能为我推荐一个计划吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您可能需要研究反相降压/升压转换器、以便从正电源轨生成负电源轨。 LDO 不能自行执行此操作。

    ~ Aaron