This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7705M:TLC7705IPW 的延迟时间

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951748/tlc7705m-delay-time-for-tlc7705ipw

器件型号:TLC7705M

您好!

在数据表中、我找不到 TA =-40°C 至85°C (TLC7705IPW)时的 TD (min)~ TD (max)。

您能告诉我这个电气特性吗?

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    您可以在数据表第8页找到 TD (min)和 TD (max)。

    下面是我在第8页上找到的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的答复。

    我看到了这个值。

    我认为这是在 TA =全范围(-55°C 至125°C)条件 下应用的值。

    即使在 TA =-40°C 至85°C 时也是如此吗?

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    整个范围取决于器件的设计工作等级。  XXL =-40C 至85C、xxQ =-40C 至125C、xxM =-55C 至125C。  请参阅下表:

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我对 没有解释表示歉意。

    我认为数据表的 p 8上的 TA =全范围为-55°C 至125°C。

    在这种情况下、TD = 1.1ms 至4.1ms。

    TA =-40°C 至85°C (TLC7705IPW)条件下的 TD (最小值和最大值)是多少?

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    表中的 TD 规格适用于-40°C 至85°C 的温度范围、因为这些器件的测试条件符合这些限制。  它也是其他两个温度范围的相同规格。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的答复。

    我没能说。

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    没问题!  很高兴能提供帮助!