This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:tps23880、tps23881未通过 sifos 测试的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951343/tps23880-tps23880-tps23881-not-pass-sifos-tested-question

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23881TPS23882

您好 TI 团队、

   我们的德国客户使用 TPS23880/1产品、经测试的 Sifos 发现了问题、如附件所示。  

1、您能否提供一些 改进建议?

2、您是否有 TPS23880、TPS23881 Sifos 测试报告? 我只能找到 TPS23882 sifos 测试报告。

e2e.ti.com/.../sofis-report.pdfe2e.ti.com/.../sofis-report-1.pdfe2e.ti.com/.../sofis-report-3.pdfe2e.ti.com/.../sofis-report-4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、我目前正在研究这个问题 、如果有答案、我们将会发布。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy、您是否使用 TPS23881 EVM 和 GUI 进行测试? 或者、这是使用您自己设计的电路板吗?  我们过去在 SIFOS 未更新时看到过"查看日志"。  请确保您的 SIFOS 已更新为最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们会收到 Jimmy 的回复。 我叫 Jeven Wu、是深圳市德州仪器.www.utepo.com UTEPO 的高级硬件工程师。

    我们已从网上找到您的 sifos 报告、并知道 tps23880和 tps23881已通过今年的 sifos 测试 。现在、我们已同时采用您的 IC 和 Microsemi 产品。

    我们的报告 "未通过 Sifos 测试"来自我们德国客户的 Sifos 测试。他们购买了我们的产品、型号为 UTP7308GE-BTPoE。该产品由我们的另一位工程师提供、但他已经离开、现在我们继续工作了。我们希望您能给我们一些建议来通过测试 sifos 优先满足客户需求。

    此外、我们还希望您能够通过 PSE 系统提供浪涌抗扰度下的一些进一步解决方案。我们想知道您的基准电路通过浪涌抗扰度的级别。

    请发送电子邮件给我.wuxingguo@utepo.com,我们将向 您发送原理图。

    此致

    吴文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeven:

    是的、我将向您发送一封电子邮件、以便您可以发送原理图。 同样、对我来说、故障看起来像是它们没有使用最新版本的 SIFOS。