Other Parts Discussed in Thread: TPS2024, UCC27714, CSD18537NKCS
主题中讨论的其他部件:TPS2024、 CSD18537NKCS
您好!
我在随附的原理图中显示了电路。 它显示了用于驱动无刷直流电机的三个电机相位驱动器中的一个。 我目前正在使用外部直流电源、该电源设置为40V、电流限制约为4A。

MOSFET 是 FDP61N20
U9是隔离 ISO7730FDWR
U8是 UCC27714
D26是标准二极管 VS-3EMU06-M3/5AT
其他二极管是散射型 DSS120UTR
请注意、R22至 R27已更改为100R。
我遇到的问题是、当电桥在5% PWM 的高侧驱动下运行并且低侧被禁用时、低侧3 MOSFET 都变得很热。 我使用 BLDC 电机的单通道作为电桥输出和 GND 之间连接的负载、因此目前不使用低侧驱动器进行此测试。 这会导致直流电源上显示的电流增加约250mA。
我已经尝试连接每个低侧 MOSFET 的栅极和源极、以确保它们不能被打开、但仍然变得很热。
我没有差分示波器探头、但可以使用示波器的两个通道(TPS2024)通过差分测量来实现相同的效果、如果这样做有帮助的话。
此致
法默乔