This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:LM27403顶部温度系数

Guru**** 2501015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951064/lm27403-lm27403-top-side-temperature-coefficient

器件型号:LM27403

大家好、

目前、客户将该产品用于低电压和高电流应用、但该产品将非常接近固定装置。 由于 IC 是加热元件、客户将担心固定装置的精度。 我在规格中只看到 θJCtop 参数、但它不能转换为温度系数、因此我想知道顶部表面的温度系数。 谢谢。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我不确定将热阻(摄氏度/瓦)转换为 LM27403顶面的温度系数意味着什么

    您是否正在尝试计算夹具 IC 顶部表面之间将传输多少热量?

    如果您正在寻找、它将在很大程度上依赖于 IC 顶部表面和夹具表面之间的接口材料。

    是否有导热的填隙材料、或者热量是否从封装顶部进入空气、然后从空气进入固定装置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是热仿真软件设置所需的参数。
    规格中提到了热阻。 是否有方法计算该器件的热导率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导热性(K)是一种材料属性。  它是热阻的倒数。

    Theta =(长 x 宽)/(高 x 宽)

    LM27403高4mm x 4mm x 0.8mm 、如果我们估计热源大约是器件的一半(0.004m x 0.004m)/(0.0004m x 31K/W )  

    k = 0.0013 W-m/K (如果您希望单位为每摄氏度开尔文的瓦-毫米、则为1.3 W/K)