This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:基于 webench 设计、效率大大低于预期。

Guru**** 2525430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951259/lm5022-efficiency-way-off-much-lower-than-expected-based-on-webench-design

器件型号:LM5022

使用 webench 对12-36V IN、52V、1.25A 升压转换器建模。  图表显示效率达到94%以上、但我的效率却降低了84%左右。  当然、这会导致在任何相当大的负载下热关断。  FET 和线圈如规定的那样。  整流器二极管更大。  想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chis、

    感谢您提出问题并在设计中使用 LM5022。

    您能否发布与您的设计相匹配的 WEBENCH 设计和原理图? 这将允许我仔细检查设计的组件。 它听起来好像有些内容可能填充错误。 我建议查看 RT 引脚电阻器值。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WBDesign36.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6622.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、 Webdesign 和我的设计附在这里。  我已经发现了一些缺点。  一个是输入二极管问题、因此目前已将其移除。  此外、与 webench 相比、IF 输入电容短缺。  我已经尝试添加它、但对效率没有影响。  (它确实有助于一些在高负载和低输入电压下工作的人)。

    我检查了开关频率、它是195KHz、接近204KHz 设计目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、您好、这方面有什么更新吗?

    由于 TI 与 Avnet 分离、我很难获得任何技术支持。  希望我可以使用这个论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您电路板上的 MOSFET 和电感器是否与 WEBENCH 设计相同?  

    移除输入后、效率会提高多少?  

    仔细查看您的原理图、我看不到任何突出显示的错误。

    -Garrett