This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907UVX-2.8/NOPB 的引脚对引脚

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A05, TPS7A03, LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951720/lp5907-pin-to-pin-of-lp5907uvx-2-8-nopb

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:TPS7A20TPS7A05TPS7A03

您好!

客户想要查找 LP5907UVX-2.8/NOPB 的引脚对引脚、您能否提供一个选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    我们的 TPS7A05、TPS7A03和 TPS7A20将与以下器件引脚相同:

    TPS7A05 - 1uA Iq - TPS7A0528PYKAR -已发布

    TPS7A03 - 200nA Iq、比 TPS7A05 - TPS7A0330PYCHR 高得多的噪声/PSRR 性能将在年底前发布(在线提供样片- PTPS7A0330PYCHR)。

    TPS7A20 -下一代 LP5907 - DSBGA 将于21年第1季度发布。

    如果您需要激活的器件、请使用 TPS7A05、如果您可以等到12月、则使用 TPS7A03、如果您可以等到21年第1季度、则使用 TPS7A20。

    此致、

    Wilson