This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5164-Q1:负电压、不稳定性

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943437/webench-tools-lm5164-q1-negative-voltage-instability

器件型号:LM5164-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我拥有 WebBench 的以下设计:

当在 PCB 上实现时、我无法使其保持稳定。

在下面的图中、这些线如下所示、输入电压最大为12V 3A、负载为3x4K Ω-> 30mA

黄色:输入电压

绿色:输入电流(标度错误)

红色:开关输出

蓝色:负-40V (直流/直流输出)

有人能看到不稳定的任何明显原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法看到您附加的图像。

    您能否确保已正确上传?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    请在此处查看图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我不在办公室。

    我需要对此进行进一步调查。

    我能够复制您的 webench、但无法查看环路响应。

    反相降压/升压拓扑会引入 RHP 零点、有时会导致难以进行补偿。

    您很可能在低频交叉。 需要对输出滤波器进行一些调优或可能的相位升压。

    请允许我回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我正在关闭此帖子。

    谢谢