This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:TLV62130激发问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944633/tlv62130-tlv62130-shot-issue

器件型号:TLV62130

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户在 其应用中使用 TLV62130,有2个设备在工作时正在燃烧,客户检查其电路板,发现 SS/TR 引脚电容 焊接有问题,它是浮动的,它导致 SS/TR 引脚悬空。

他们希望确认 SS/TR 引脚是否可以悬空,是否是导致设备烧坏的原因  

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我有一些问题。

    使 SS/TR 引脚保持开路应提供最快的启动行为、但会根据启动时的输出电容和负载要求增加浪涌电流。 您在多少个电路板中观察到此故障? 更换新 IC 后、电路板是否再次工作? 每次使用没有 SS 电容器的新 IC 替换时、故障是否可重现? 安装了 SS 电容器后、问题是否得到解决? 您何时观察到故障-它是否工作了一段时间、或者在启动或关闭时立即发生故障?

    此外、您能否分享此应用的 VIN 范围、VOUT、IOUT 以及原理图和布局(如果可能)。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Amod

    你好  

    很抱歉,我们现在正度假。

    有关查询,请参阅下面的回复

    1.您观察到此故障的板有多少个?
    答:1.
    2.更换新 IC 后电路板是否再次工作?
    A:否
    3.每次使用没有 SS 电容器的新 IC 替换时、故障是否可重现?
    A:否
    4.安装了 SS CAP 后,问题是否得到解决?
    A:还没有,因为目前没有备用设备。
    5.您何时观察到故障-它是否工作了一段时间,或者在启动或关闭时立即发生故障?
    A: 工作  了一段时间
    6.can 如果可能、请分享此应用的 VIN 范围、VOUT、IOUT 以及原理图和布局?
    A:Vin=4.6V,Vin 由 SMPS 供电
        Vout=3.7V,Iout 电流很小,
        此处提供了布局链接:
     

    BR、

    Leon .Liu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Amod

    此处提供了 sch 链接  

    感谢你的帮助  

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    如果可能、请提供故障期间输入、输出和 SS/TR 引脚电流和电压的示波器捕获。 有关您提供的原理图的一些注意事项:

    -此器件不需要 LL2

    - 有关输入和输出端的陶瓷电容器建议、请参阅数据表的第9.2.2.3.2节。 除了原理图中所示的高 ESR 电容器外、建议使用这些陶瓷电容器。

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Emily

    你好

    对于查询,由于客户只有2个设备已烧坏(在2000个样本中),因此无法在故障期间测试电压波形,因为到目前为止,此问题尚未重复。

    对于 LL2,它现在是 NC。

    对于 CAP 问题,我将通知客户,

    对于此查询,我曾与客户讨论过它,我认为主要的可能性是焊接。 但是客户需要确认,如果将 SS/TR 引脚悬空,是否有损坏的可能性?

    此致

    Leon.Liu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    使器件上的 SS/TR 引脚悬空将提供最快的启动行为、并且只要 Iout 不大、就不会损坏器件。 根据 数据表的第8.3.2节、如果器件设置为关断(EN=GND)、欠压锁定或热关断、则内部电阻器会下拉 SS/TR 引脚以确保适当的低电平。

    最棒的

    Emily