This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:最大占空比

Guru**** 2582825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944387/lmg1020-maximum-duty-ratio

器件型号:LMG1020

各位专家、您好!

我对 LMG1920的最大占空比有疑问。
该器件认为最大 Fsw 为60MHz。
那么、对于 Fsw 是否有任何占空比限制?(例如、100%占空比可用于30MHz Fsw、而60MHz Fsw 仅支持50%占空比。)

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    感谢您的联系。

    驱动器 IC 的占空比受封装的热耗散能力(RθJA)限制(受栅极电阻、电路板寄生、散热器、VDD、栅极电荷、 等等) 只要 IC 的结温上升(Tj)保持在 IC 的建议运行条件内、就不应存在以下占空比限制:PSW =占空比* Qg * VDD * FSW。 且 PSW =(Tj - Ta)/ RθJA Ω。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    很抱歉我迟到了。

    我对您提供的公式有疑问。
    我认为 fsw 意味着开关频率、但您会告诉我占空比吗?

    如果占空比意味着准时、我可以忽略关断时间吗?
    此外、我认为我们需要为该公式添加电阻部分、如下所示。 您是否会提供您的小齿轮?
     PSW =占空比* Qg * VDD * FSW "*(Rdriver / Rdriver + Rgate + Rgi)"

    我在等你的回复。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    正确、您可以添加栅极电阻值以进行更详细的计算。

    占空比的关断时间部分对 IC 的功耗的影响不大。

    此致、

    -Mamadou