This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:确认有关功率耗散的详细信息

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951594/lm317-confirming-details-about-power-dissipation

器件型号:LM317

您好!

我们有一位客户存在以下问题。

我将 使用 LM317实现24伏输出。 输入为35伏。 稳压器上的负载约为700m

在 LM317折返之前、LM317的最高工作温度是多少、而且散热如此之多。

2.这是否超出 TO-220的限值?我是否应该考虑 TO-3?

感谢你的帮助。

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    对于任何封装中的任何 LDO 而言、7.7瓦的功耗都是相当大的。 在标准 JEDEC 高 K PCB 上、TP-220 的结至环境热阻(RJA)为23.5C/W、因此结温将上升~181C、高于环境温度。 通过更好的 PCB 布局、对于此类封装、RJA 可降低~35%( 有关更多详细信息、请参阅此应用手册) 但这仍会导致环境温度升高~118C、从而难以将其保持在125C 的额定最高结温范围内。  

    您是否考虑使用效率更高的开关稳压器或多个串联 LDO 来分散功率耗散并限制结温?