This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:SMPS 设计未按预期工作

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951932/ucc28704-smps-design-not-working-as-expected

器件型号:UCC28704

尊敬的 TI 团队:

我们基于 TI 提供的参考电路设计了 SMPS。 我们使用的是经制造商测试的定制变压器。 此处随附了测试报告和数据表。 该变压器是根据 RENCO 变压器的详细信息设计的。

我们尝试打开 SMPS、但在输出端子上没有任何输出。

我们需要您对如何测试它的支持。

请为我们提供指导吗?

谢谢

Ambimat 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此任务分配给该部分的专家。 有人应尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSR 控制器不会旋转的第一个原因是辅助绕组振铃噪声触发 OVP。

    1. 请参阅数据表的第13页
      1. OVP 可从 TLK_RESET 结束触发到 tDMAG 结束。
      2. 如果 OVP 跳闸、您可能能够使用缓冲器来抑制振铃。
      3. 采样点处辅助绕组上的纹波应小于100mV。
    2. 以下链接将转至 PSR 反激式控制器故障排除的应用手册。  您应该会发现此信息对您有所帮助。  

    此致、