This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100 + TPS22918:具有使能端的理想二极管?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS22918, TPS2121, TPS2120, TPS2113A, TPS2115A, TPS22912C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951635/lm66100-lm66100-tps22918-ideal-diode-with-enable

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS22918TPS2121TPS2120TPS2113ATPS2115ATPS22912C

您好!

我需要在2个5V 电源之间切换、每个电源为1A (是一个功率共享应用)。 查看所有可用 IC、我发现2x (TPS22918 + LM66100)似乎可以满足以下条件:

您能否确认、如果我按照上图所述连接它们、它将起作用?

这可能不是最小的解决方案、但总成本(如果非常低、Ron 仍然可以接受)。

此致、  

Denis Alain、Eng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    您的图像未加载、您可能需要重新上传、然后  

    为了在2个电源之间切换、您可以使用 PMUX 仅通过一个 IC 即可完成此任务、并且具有更高的灵活性。 您可以在电源之间进行自动或手动切换、或选择阈值。 我在下面推荐的器件也具有电流限制

    我建议大家看看  

    TPS2121、TPS2120 ->这些器件的电压/电流范围比您的规格更宽、灵活性更高、您可以优先使用一个输入、即使其略低于  

    TPS2113A、TPS2115A ->这些是具有自动切换功能的5.5V/1.25A 器件、功能比上面的器件少、并且比 TPS212x 旧得多


    如需查看我们可供您查看的多路复用器产品的完整选择,请参阅此处

    我强烈建议查看我们有关 PMUX 的应用报告、其中提供了一些有关使用/设计 PMUX 的基本信息。 请注意、比较表中没有我们的所有器件、因此最好查看上面的 PMUX 页面以了解所有 ORU 产品。  


    如果这回答了您的问题、请通过按下绿色按钮告知我、但如果您有任何后续问题、请告知我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    这是我的原始图片:

    如您所见(我希望这次可以使用)、我有3个来源:2个来自 USB 主机(5V)+ 5个来自直流/直流电源(当然是来自 TI!) 和使能功能。 直流/直流可与预偏置输出配合使用、因此我将其直接连接到负载点。

    由于我需要完全控制我的 MCU (始终供电的 MCU)选择的电源、因此 TPS212x 无法工作。 在 TPS212x 上、您可以强制选择 IN2、但不能选择 IN1。 TPS2113A 的问题相同:我无法完全控制使用 VSNS 选择的输入。

    通过查看您的链接、我发现简单的 TPS22912C 可以满足您的需求。 它具有永久性反向电流保护、非常小、我可以将其复制粘贴到所有源。 除非您对我的应用有一些顾虑、否则我将使用星形拓扑连接的 IC 和连接到 MCU 的导通引脚。

    此致、  

    Denis Alain、英文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Denis Alain1"]

    由于我需要完全控制我的 MCU (始终供电的 MCU)选择的电源、因此 TPS212x 无法工作。 在 TPS212x 上、您可以强制选择 IN2、但不能选择 IN1。 TPS2113A 的问题相同:我无法完全控制使用 VSNS 选择的输入。

    [/报价]

    你(们)好 TPS2121和 TPS2120实际上都支持手动切换、并且无需考虑2个单独的负载开关所需的任何时序/逻辑注意事项。 我建议使用这两种方法。 为此、两种方法在功能上是相同的。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    如何使用 TPS2120禁用两个源? 当我的直流/直流转换器打开时(由外部电源供电)、我需要禁用两个输入。 我找到的唯一方法是设置 SEL > VREF 和 OV2 > VREF。 由于我不需要过压功能、我想它可以正常工作。

    此外、"9.3.6快速反向电流阻断(RCB)"一节介绍了当输出高于输入时的反向阻断功能。 但是、如果我特意禁用了两个输入并使用直流/直流转换器在输出端施加电压、会发生什么情况? RCB 功能是否仍会断开输出电压与输入的连接?

    谢谢、
    Denis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis、

    [引用用户="Denis Alain1"]

    如何使用 TPS2120禁用两个源? 当我的直流/直流转换器打开时(由外部电源供电)、我需要禁用两个输入。 我找到的唯一方法是设置 SEL > VREF 和 OV2 > VREF。 由于我不需要过压功能、我想它可以正常工作。

    [/报价]

    是的、您可以这样做。 SEL=0,OV2>VREF 将关闭两个输入。

    [引用用户="Denis Alain1"]

    此外、"9.3.6快速反向电流阻断(RCB)"一节介绍了当输出高于输入时的反向阻断功能。 但是、如果我特意禁用了两个输入并使用直流/直流转换器在输出端施加电压、会发生什么情况? RCB 功能是否仍会断开输出电压与输入的连接?

    [/报价]

    如果器件通道关闭、则会阻止该通道、因为每个通道都有背靠背 FET。 快速反向电流阻断功能在通道打开时适用。 如果通道关闭、则不存在反向导通的可能性。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!

    谢谢 Dimitri。