This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:在其他占空比和频率下计算 RPWM

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951028/drv103-computation-of-rpwm-at-other-duty-cycles-and-frequencies

器件型号:DRV103

大家好、

客户希望计算 DRV103H 的 RPWM 电阻值、以在24kHz 振荡器频率下创建65%占空比。 在25kHz 时、数据表中指定的最接近值为60%或70%。 其他频率和占空比的计算方法是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛  

    我们需要使用一些公式来选择 d/s 中未包含的任意占空比 占空比也取决于 Rfreq。   

    根据 F 计算的 Rfreq 如下:

    因此、对于24kHz、Rfreq~212kOhm。  

    IREF = 1.3V/RFREQ,RFREQ 是您为您的频率选择的电阻器(212K)

    IREF ~ 6.12uA。  

    VDuty 是用于占空比调节的引脚1上的电压

    VDuty=2.75* Iref *占空比

    从下面我们可以得到 VDuty 与 D%的线性方程、并将其与 RDUTY/RREF 相关联  

    D%=0.392*Vpwm -0.4944

    在此过程中、

    D%=0.392*2.75*Iref*Rpwm -0.4944

     顺便说一下、D%将介于0.1-0.9之间。 将斜率/截距乘以100 t0、得到10%-90%

    根据上面的公式、我得到 Vpwm=2.92V、根据该公式、我们计算出 Rpwm=2.92/(2.75*Iref)= 173千欧

     

    希望这对设计过程有所帮助。 请注意、虽然 Vpwm 与 D%大致呈线性关系、但 IC 中始终存在很小的可变性。

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我提供这些信息。 对于振荡器频率、我选择了210k Ω 1%电阻器;对于占空比调节、 我选择了174k Ω 1%电阻  器、因为它们是最接近的标准值。

    我还有一个问题。 我们使用的是具有电源板的 DRV103H。 我在数据表中看到、它在内部接地、不建议将电源板用作主要接地源。 我是否仍然可以使用接地引脚并将电源板连接到接地层、或者您是否建议 将电源板 悬空至 单独的覆铜?

    谢谢、

    Steve   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    您需要将 GND 引脚和 PowerPAD 连接到 GND 平面。 PowerPAD 应连接到接地层进行散热、接地层用作散热器。  

    如果这回答了您的问题、请按下 绿色按钮让我知道。  

    最好

    Dimitri