This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138PSFBEVM-027 -如何使用单电压环路

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950634/ucd3138-ucd3138psfbevm-027--how-to-use-single-voltage-loop

器件型号:

尊敬的先生:

我已经购买了 UCD3138PSFBEVM-027、并尝试将 PCM (峰值电流模式)更改为单电压环路。

在 EVM027中、FE2用于 PCM、是否有任何解决方案 可通过软件修改使用固定三角波而不是 Ipri?

您能给我一些提示吗?或者您是否有任何参考设计?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     在 SLUSC66E (用于隔离电源的 UCD3138A 高度集成数字控制器)中,P65:

    您能否为我提供有关如何使用滤波器输出设置 DPWMXAF 下降沿时序的任何提示?

    非常感谢![引用用户="Liu Quanwei"]

    器件型号: UCD3138

    尊敬的先生:

    我已经购买 了 UCD3138PSFBEVM-027、并尝试将 PCM (峰值电流模式)更改为单电压环路。

    在 EVM027中、FE2用于 PCM、是否有任何解决方案 可通过软件修改使用固定三角波而不是 Ipri?

    您能给我一些提示吗?或者您是否有任何参考设计?  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。