This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:启动时 VREF 过冲

Guru**** 2391155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951834/lm4132-vref-overshoot-at-startup

器件型号:LM4132

您好!

 

我的客户使用 LM4132BMFX-3.3/NOPB 来实现 Vin=5V 和 Vout/Iout=3.3V/15mA、如下所示。

编辑:删除了原理图

 

以下是 IN 和 VREF 的启动波形。

VREF 有一些过冲。

是否有任何建议可防止此 VREF 在启动时过冲?

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    LM4132没有可防止过冲的内部电路。 停止它的唯一方法是增加器件周围的电容以降低输出速度、直到内部电路启动并运行。 发生过冲的原因是内部电路未完全导通。

    如果您无权在公共论坛上共享、请删除客户原理图。