This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930第三个电芯不稳定

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951785/bq76930-bq76930-the-third-cell-unstable

器件型号:BQ76930

你(们)好

客户设计原理图、发现第三个电芯不稳定。

附加了日志数据和原理图

请就这个问题提出一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在电池5 (器件的)测量期间、热敏电阻每2秒通电一次、以测量 TS1上的温度。  器件的电池5是该系统中的电池3。  热敏电阻的电流来自 VC5X 至 R17、路径返回 TP7。  

    在25C 时、电流应约为165uA、从而导致 R17上的压降约为165mV。  如果热敏电阻短路、则可能会消耗大约330uA 的电流、并在 R17上产生330mV 的压降。  通常情况下、这两种方法都不应导致 D3正向偏置并下拉电芯电压(通过 R18的意外电流)。 如果 D3已被肖特基型替换、 则当热敏电阻的电压较低时、在高温下更常见的情况是此类电压中断。 当然、二极管不是理想的、并且具有曲线。

    检查事项:

    • 确保 D7有效并且不加载 TS1
    • D3类型
    • R17值
    • R17连接完整性
    • 电池连接器的布线电阻
    • 连接器的接触电阻或其他互连电阻。

    1K 是 RF 的建议值、它避免了在短路事件计时期间使 VC5X 放电。  如果合适、可以使射频(R17)更小、以减少温度采样期间的压降、例如使用 R14所做的那样。  确保在 SCD 事件期间 VC5X 保持高于 VSHUT。