This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:AM3352 PMIC (TPS65910Ax)配置

Guru**** 2520310 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951788/tps65910-am3352-pmic-tps65910ax-configurations

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好、专家、

1。

PWRHOLD 引脚上拉为高电平可以启用电源输出吗?

2.

您对 PWRON 引脚设计有什么建议吗? 我想在没有电源按钮的情况下打开 AM3352电源吗?

关键点是设置 boot1 = 1b、BOOT0 = 0b?

2.1

是否为 L->H 信号添加 RC 以延迟?

2.2.

悬空

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     请查看以下我的答案:

      1. 是的、PWRHOLD 引脚上拉为高电平可以启用电源输出。
      2. BOOT1 = 1b、BOOT0 = 0b 用于 EEPROM 序列选择。
      3. PWRON 引脚可悬空、因为它具有内部上拉电阻。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    根据 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南、如果只需将 PWRHOLD 上拉至 VCC7、PMIC 就会立即开启、而无需等待按下按钮。

    查看数据表可能会使您产生超出必要程度的困惑。 TPS65910Ax 器件中的 EEPROM 编程特定于 AM335x 要求、无需按下按钮即可启动加电序列。 对于第一个上电事件、我已在 EVM 上对此进行了测试、无需按下按钮。 在 EVM 上手动控制 PWRHOLD 信号、因此我说最好通过上拉电阻器将其上拉至 VCC7。