This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:TPS3705-33D

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TIDA-010011, TPS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948428/tps3705-tps3705-33d

器件型号:TPS3705
主题中讨论的其他器件:TLV62565TIDA-010011

 引脚4和引脚5之间的 R185、R186是否有任何 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、如果您对 TPS3705产品文件夹中的参考设计 TIDA-010011有疑问、则会使用这些电阻器来设置输出电压。 如果我的猜测不正确、请您澄清您的问题。 如果我的猜测是对的、那么您的问题与降压转换器 TLV62565 (而非 TPS3705)有关。 有关 TLV62565的更多详细信息、请参阅该产品数据表的第10节(应用设计示例)。 如果您有任何与 TPS3705相关的问题、可以在回复中发帖。 如果我的问题涉及您希望了解的内容、您可以关闭此主题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电阻器设置的滞后值似乎大于 PFI 引脚本机10mV。 取决于 PFO 的状态(接地或 VCC (3.3V?)) VCC12V0的电阻分压器具有不同的有效阻抗、因此触发1.25V (典型值) PFI 阈值所需的 VCC12V0值会有所不同。 我是否可以知道这是否是任何 TI 设计原理图的一部分? 我还想知道这种迟滞的应用和目的-好奇并且有兴趣知道、因为我看到了"死气"一词。 另外、请告诉我们我上面的注释是否能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道这是否是任何 TI 设计原理图的一部分?

    这不是 TI 设计原理图。

    此原理图是由辞职的同事设计的。

    我还想知道这种迟滞的应用和用途

    我也不知道、所以我在这里发布这个问题。

    我认为这位同事将 PFI 和 PFO 视为 OPA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能希望联系您当地的 TI 支持团队。 您还可以在应用所需的12V 电源的阈值跳变点检查系统要求。 然后、我们可以检查这些电阻器值是否在上电和下电电源上提供正确的阈值。 我假设这些 WDI/WDO 线路连接到某些微控制器、因此我希望跳闸点规格应该在某些系统或微控制器代码要求中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、这已经有一段时间了。 您是否联系了当地团队并查看了先前帖子中的建议? 如果您对回答满意、您能否关闭问题或告知我们还需要什么? 谢谢