This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:是否已100%测试过过过流保护和热关断?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951796/tlv733p-q1-are-overcurrent-protection-and-thermal-shutdown-100-tested

器件型号:TLV733P-Q1

您好!

我正在考虑使用 TLV733PQDRVRQ1器件。
(问题)
数据表电气特性中描述的过流保护(ILIM、IO)和热关断(TSD)是否已100%测试?
还是采样检查?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    IOS (短路电流限制)是使用相同的电流限制电路实现的、该电路在生产过程中在所有器件上都经过了测试。  

    由于生产测试设置和环境未针对这种类型的测试进行优化、因此在生产期间不会测试热关断。 通过 IC 运行大功率耗散以生成热关断似乎很简单、但这可能会损坏 IC、因为您必须拉高电流、然后当热关断开始时、 这将导致电感电压尖峰、从而可能损坏 IC、因为测试环境的电感比实际应用(长迹线、电缆、接触器等)高得多。 话虽如此、热关断是一个相当简单的电路、我们在任何 LDO 中都未发现任何故障。  

    我们正在使用测试模式评估未来在新 LDO 上实施此类测试的方法、但对于已发布的器件、这不是一个选项。