This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:TPS7A5201WQRTKRQ1

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951695/tps7a52-q1-tps7a5201wqrtkrq1

器件型号:TPS7A52-Q1

您好 TI 团队

您何时发布新版本的数据表?

我更喜欢使用以下频谱 数据表。

VEN (Enabel 电压范围)

最小值:0V

最大:6.5V

谢谢、

Tanaka、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka - San、

    是的、使能引脚可被取至6.5V、它独立于 Vin、并且可被取至高于 Vin 的电压。 ROC 将在我们下次更新数据表时更新、我们等待更新几个项目、以限制创建的修订版本数量、但我们没有具体的时间线。 TI 一直在向新的技术文档系统过渡、因此所有非必要的编辑都被推迟、以减轻技术写作团队的额外负担。