This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-PSFB:无负载时、基于 UCD3138的 PSFB 的输出电压过高

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951682/ucd3138fw-psfb-the-output-voltage-of-psfb-based-on-ucd3138-is-too-high-when-there-is-no-load

器件型号:UCD3138FW-PSFB
主题中讨论的其他器件:UCD3138

你好

我模仿了 UCD3138的 PSFB 开发板并制作了一个电源


在测试期间、当原型具有30mA 或更高的负载时、发现输出电压为目标值。


当原型的负载为30mA 或更低时、输出电压将漂移1V。


我想这可能是由于空载时最小占空比的限制。 我不知道这是不是原因。


我尝试将消隐时间从100ns 减少到25ns、并且在无负载时输出电压不再漂移、

但是、当空白时间为25ns 时、SR 将在功率动态变化时烧断。


我不知道是否有其他方法可以解决空载输出电压漂移问题。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题分配给拓扑专家。 您很快就会收到回复。