主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ76930、 EV2400、 BQ76920、 BQ78350、 BQ78350-R1
您好!
我将 EV2400与 BQ76920EVM 搭配使用并运行 bqStudio。 我的计划是在等待我们的定制板交付时设置我现在可以使用的任何参数、这将使用 BQ76930。
但是、我现在遇到了一个问题、根据数据表、我连接15V、通过 SMBus 连接并按"启动"按钮、bqStudio 会识别器件几秒钟、但会返回到无法识别。 在我将电池节数设置为8之前、一切都正常工作。 我认为这是错误、因为 BQ76920最多只支持6节电池。 遗憾的是、我看不到将其设置回5节电池的方法、因为为此、我必须通过 bqStudio 重新连接。
如果问题不是这样、我不明白问题可能是什么、因为在进行更改之前它工作正常。 有什么想法可以是什么?
谢谢、
Chris