This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:bq24232

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950244/bq24232-bq24232

器件型号:BQ24232

您好、先生、

对于 BQ24232、从数据表中可以看出、该充电器 IC 的温度感应温度限制在0–50摄氏度、无法进一步修整以满足0–45摄氏度?

我是否可以知道是否有任何其他充电器 IC 能够满足0–45°C 的要求?

充电器 IC 需要具有与 BQ24232类似的电源路径管理。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    BQ2407xT 系列器件是一款类似的器件、可配置为0°C 至45°C。 请参阅下图了解特性差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    对于 BQ2407T 系列或 BQ24232充电器、

    • ISET 和 ILIMIT 将仅设置来自 USB/AC 端口的快速充电电流和输入电流。
    • 在正常电池模式和辅助模式(VDC 输入)下、电池可消耗的最大电流是否存在限制?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    来回答您的问题

    ISET 和 ILIMIT 将仅设置来自 USB/AC 端口的快速充电电流和输入电流。

    当器件处于恒定电流状态时、ISET 将设置快速充电电流。 这可以通过 ISET 至 VSS 之间的590欧姆至3k 欧姆电阻器来实现。 它还可用作通过测量电压来监控充电电流的方法。 ISET 引脚上的电压将与充电电流成正比。 如需更多信息  、请参阅数据表的充电电流转转换器部分。

    ILIM 引脚将对输入电流限制进行编程。 只要 ENx 引脚被配置为 EN2引脚高电平和 EN1引脚低电平、可使用一个1.07k 至7.5k 电阻器来完成此操作。  

    在正常电池模式和辅助模式(VDC 输入)下、电池可消耗的最大电流是否存在限制?

    在补充模式下、BATFET 完全导通、因此不会调节补充电流。 内置短路保护。