This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:PSpice -'稳定状态#39;和#39;Startup'差异

Guru**** 2448170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951838/ucc28c42-pspice---steady-state-and-startup-differences

器件型号:UCC28C42

您好!

您能不能帮助我了解两种型号之间的区别:启动和稳定状态?

这两种模型都具有电流模式 PWM 控制器瞬态模式作为说明。 因此、我想了解一下这些模型之间的差异。

我们是否有可以参考的文档或博客?

谢谢、此致、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于稳态模型、内部电路会进行预偏置、以加快仿真速度、并且不会对启动电流等某些数据表参数建模。 对于启动模型、模型内的电路根据 VDD 的初始应用进行偏置、以便在此模型版本中捕获启动电流等参数、但仿真运行时间估计为~5倍。

    此致、

    Steve M