This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:原理图审阅

Guru**** 2513945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951703/bq24072t-schematic-review

器件型号:BQ24072T

请查看客户的原理图。

- 1节 锂离子3.7V 电池(带 PCM 的电池)

充电电流:最大1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我从原理图中收集的内容:

    • IN 需要输入电容器。  
    • 使用 分压器将 TS 设置为禁用、其比率为20%
    • /PGOOD 悬空
    • /CHG (I ASSUME) 由外部信号控制
    • /CE 被拉至低电平以启用充电
    • ILIM 配置为1.07k 电阻器。 这会导致1.495A 输入电流限制
    • ISET 配置有681欧姆电阻器。 这会产生1.3A 的充电电流
    • OUT 在原理图上没有可见的旁路电容器。 我们需要在 OUT 至 VSS 之间连接一个4.7uF 至47uF 的电容器。 请确保有一个旁路电容器
    • BAT 在所需的范围内具有旁路电容器
    • 当电池存在时、EN2将被拉至高压轨
    • 当存在电池时、TD 将被拉至高压轨
    • TMR 被拉至 VSS 以禁用安全计时器

    请告诉我、除了我强调的内容之外、还有其他问题吗? 除了这个问题、原理图看起来不错。