This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:-5.5V 至-1.8V 的输出压降

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951448/lm43601-output-drop-from--5-5v-to--1-8v

器件型号:LM43601

大家好、

我的客户现在在其系统中使用 LM43601并发现问题。

他们使用 webench 来设计将24V 转换为-5.5V 的电路。

当添加一个20欧姆分辨率作为负载点(POL)时、这意味着输出电流接近200mA。 它可以工作一段时间、但在4小时后、输出从-5.5V 下降到-1.8V。 在这种异常情况下、客户执行以下测试。 此时,FB 为-1.4V。 但并不是很热。

  • 当移除 POL RES 时、它可以再次工作并输出-5.5V。
  • 或者、当将 镊子放在 FB 引脚中时 、它可以再次工作并输出-5.5V 电压。
  • 或者、当从 PCB 上移除 LM43601、然后 在 PCB 中再次焊接相同的 LM43601时、它可以再次工作、但在4小时后、仍然会发生相同的问题

这真的很奇怪。 您能提供一些建议吗?  我认为这是反馈环路问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    FB3应位于 C65和 C66之间。 请让客户短接 FB3、或在 U3的 VIN 和 PGND 引脚之间放置另一个4.7uF 50V 电容

    对于5.5V 输出、请将 R43更改为10.2K、并将 R42更改为约44.3K。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy,

    感谢 您的建议!

    客户短接 FB、现在工作正常。

    我是否可以问 VIN 为什么不能添加 FB3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    LM43601 VIN 引脚是电源引脚、可灌入高 di/dt 的电流、高频率旁路电容器应放置在靠近 VIN 和 PGND 引脚的位置、以减少环路寄生电感器、 但是、在客户的设计中、C66和 VIN 引脚之间放置了一个磁珠 FB3、这将在高侧开关接通/关断时导致强振铃、从而可能导致开关不稳定或输出电流能力受限。

    B R

    Andy