This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:有关 LM2841的电感器选择

Guru**** 2517020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951823/lm2841-inductor-selection-about-lm2841

器件型号:LM2841

大家好、

客户根据数据表计算电感值、电感值大约为300uH。 但在实际和数据表中、建议使用10uH 至22uH 或47uH。 他们对此感到困惑。 如何选择正确的电感器? 为什么它们的计算和实际之间有很大的差距?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    数据表计算假设负载电流为300mA。

    LM2841使用峰值电流模式控制、它要求电感器纹波电流具有最小值以进行正确控制、如果实际负载电流远小于300mA、则可以使用30mA 作为起点来计算电感器值。

    B R

    Andy