This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:DIM 引脚电压可实现最大亮度

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951897/lm3410-dim-pin-voltage-for-maximum-brightness

器件型号:LM3410

您好!

我 在设计中使用 LM3410XQMF/NOPB 为 LCB 背光供电。 我已将此引脚连接至3.3V 电源、而此 IC 的 VIN 为5V。

我的问题是、如果5V 连接到 DIM 而不是3.3V、亮度是否会更高。

DIM 引脚的电压差异是否会对亮度进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

    DIM 输入是 PWM 输入。  3.3V 被视为高电平、因此 DIM 引脚上的5V 电压将不会对输出电流产生任何影响。  通过降低 DIM 电压、它最终将关闭、而升高电压则会导致它最终打开。  它是 PWM 输入或开/关。

    此致、