请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 您好!
我 在设计中使用 LM3410XQMF/NOPB 为 LCB 背光供电。 我已将此引脚连接至3.3V 电源、而此 IC 的 VIN 为5V。
我的问题是、如果5V 连接到 DIM 而不是3.3V、亮度是否会更高。
DIM 引脚的电压差异是否会对亮度进行任何更改。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 在设计中使用 LM3410XQMF/NOPB 为 LCB 背光供电。 我已将此引脚连接至3.3V 电源、而此 IC 的 VIN 为5V。
我的问题是、如果5V 连接到 DIM 而不是3.3V、亮度是否会更高。
DIM 引脚的电压差异是否会对亮度进行任何更改。