This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570 VBAT 引脚大于4.2V

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TIDA-00588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951730/bq25570-bq25570-vbat-pin-greater-than-4-2v

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: TIDA-00588

我们的产品中使用的是 BQ25570。 目前、我们在使用该 IC 时遇到了问题。 客户将设备发回以要求大量保修。 我已检查 IC BQ25570的 VBAT 引脚是否高于4.2V (4.5 - 4.8V)。 常用值约为4.18V。 该 IC 正在为18650节电池充电、因此18650节电池损坏、器件停止工作。 我想了解导致 VBAT 引脚高于4.2V 的原因。 我参考了 TIDA-00588中的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chung、

     导致此 IC 超出稳压范围的唯一两个已知但可预防的问题是:

    如 数据表第35页的建议布局所示、如果0.1uF 旁路电容器(CBYP)未尽可能靠近 VSTOR 引脚和最近的 GND (VSS)引脚放置、则会向 VSTOR 注入噪声。

    2、    如果电路板组装后未能正确清洁、则从 焊剂开始在兆欧电阻器上形成寄生电阻器、如第34页的数据表第10节所述。

    此致、

    Jeff