This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20502:输出电压波形讨论

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20502, TPSM82822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949747/lmz20502-output-voltage-waveform-discussion

器件型号:LMZ20502
主题中讨论的其他器件: TPSM82822

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户在下方使用了 LMZ20502、但启动时输出电压具有非常奇怪的上升沿。 请与我分享可能导致此问题的原因。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢大家分享原理图和波形。

    在此期间是否连接了负载、实际系统负载或电子负载?  如果是这样、当负载未连接时、启动情况如何?

    该2.5V 电源轨上是否有额外的输出电容、这在原理图的其他页面上显示?  总电容有多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您在此处的回复。 负载小于100mA、总输出电容应大于150uF。 您能解释一下导致这种情况的原因吗? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  是否使用了电子负载?  是否已通过测量确认100mA 电流?

    您可能会在启动期间触发电流限制。  在启动过程中、电流限制会降低、如 D/S 的第10页所述  D/S 还针对大型输出电容器(例如150uF)提供了此建议:

    µF µF 电容的最大值应限制在100 μ F 和200 μ F 之间。 较大的输出电容值会阻止稳压器正确启动、并对环路稳定性产生不利影响。 如果要使用上述范围内的值或更大的值、则必须仔细研究满载启动和环路稳定性。

    为什么在输出端使用如此大的电容?  您能否删除其中的一些内容并查看启动情况是否有所改善?

    此外、我们还有更新、更小、更便宜的 TPSM82822、它不使用基于电流限制的启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们不使用电流探头进行测量。 如果负载电流非常小、输出电压是否会如此?

    输出电容值约为150uF、在您建议的范围内。 客户还使用该器件通过更高的输出电容器生成3.3V 电压、该器件不存在此类问题。 因此、我们不认为这是由大输出电容器引起的。  

    这里还有其他解释吗? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您需要执行一些测量来回答您的问题。  请在启动时测量输出电流。  您还可以尝试移除一些电容、看看波形是否改善。