This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951器件故障问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951069/ucc28951-ucc28951-device-failure-issue

器件型号:UCC28951

您好!

 此查询与直流/直流 PSFB 全桥转换器相关。  在最小负载条件下、我们面临一些 MOSFET 器件故障问题。 我们观察到器件由于过热而发生故障。 我附上了测试观察结果。 如果需要任何其他输入、请告诉我。

设计规格:

输出功率 2000年 W
输入电压标称值 390
最大输出电压 55
输出电流 36. A
开关频率 230 kHz

变压器详细信息:

匝数比:4.1

初级匝数:12.

次级匝数:3.

一次侧电感:1052 Micro Henry

漏电感:2.6微亨利

主要 MOSFET 器件型号: IPP65R190CFD

DELAB = 440nS

DELCD = 440nS  

谢谢、此致

Parthipan R

e2e.ti.com/.../Full_5F00_Bridge_5F00_Min_5F00_Load_5F00_testing_5F00_observation.xlsx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       请回复我的查询。

    此致

    Parthipan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我回顾了波形和电流感应信号是偶数。  这毫无意义。

    1. 使用 Excel 设计工具检查环路补偿。
      1. 您还可以使用网络分析器检查稳定性。
    2. 确保 CS 引脚上没有太多的滤波。

    下面列出了可能导致 FET 发生故障的列表。  您需要弄清楚哪一个并消除。

    1. 过压
    2. 过流
    3. 热失控

    此致、