This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:有关 LM5064参考原理图和电源开关实现的信息

Guru**** 2510525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944251/lm5064-inquiry-about-the-lm5064-reference-schematic-and-power-switch-implementation

器件型号:LM5064

了解 LM5064参考原理图和电源开关实现

1.在 LM5064参考电路图(评估板)中、所附电路图上的 C18为开路状态。 我想知道电容器的功能是什么以及为什么应该将其打开。

2.要打开电源开关、请将-48V (低电压)连接到 UVLO/EN 引脚、PGOOD 引脚降至低电平。 (连接的电路上错误、但)关断时、是否无法将 VDD 输出或 PGOOD 保持在高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    R15和 C18用作电流分流器的滤波器。 这有助于提供对短路瞬态负载的抗扰性并避免快速断路器事件。 但是、高值(大时间常数)滤波器会减慢短路响应。 对于大多数系统、可能不需要它。

    您能否详细说明问题-2。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    您能否详细说明问题-2。

    如果您有任何后续问题、请告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所附的电路图中、电源开关未连接到 EN 引脚、但我将开关连接到 R6以在 EN 引脚上作为开路/-48V_IN 运行、从而打开/关闭电源。 因此、当连接到-48V_IN 时、PGOOD 变为低电平。 因此、可以识别到连接到 PGOOD 的器件中发生了警报。
    很抱歉、由于休假、后续问题出现延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,这是很清楚的。 没有问题从您的角度来看-对吧?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天再次进行了测试。 当开关连接在 UVLO/EN 引脚和 VEE 之间时、它会降至阈值以下、PGOOD 从高电平下降到低电平、但电压不会关闭、并且会输出。 上述所质疑的 PGOOD 的内容无关紧要。 我只想关闭输出。 为什么不呢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

     当 UVLO/EN 引脚连接到 VEE 时、控制器禁用 MOSFET。 该测试期间的栅极电压和负载是多少。

    您能否在 单个示波器快照中共享 UVLO/EN 引脚电压、栅极电压、负载电流和输入电压的测试波形?

    此致、Rakesh