This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:开关损耗估算

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949873/tps55340-q1-switching-losses-estimation

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340

您好!

TPS55340用于 SEPIC 配置、我需要估算 IC 温度。

数据表中提供了 RDS_ON、因此可以计算内部 MOSFET 断开时的功率耗散。

但如何计算开关损耗呢? 我在数据表中找不到任何对该小狗有用的东西。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢 您发帖。  为了估算损耗、我们需要与我们的设计团队核实内部 FET 参数。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    很抱歉耽误你的时间。  我们仍在通过深入数据库来解决这一问题、希望我们可以在接下来的几天内获得信息。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们的设计团队可获得答案:   

    QG=3.46nC

    输出电容= 3.2nF

    您需要测量 SW 上升时间和下降时间以实现开关转换(与外部布局和电路参数相关)。  开关损耗可通过以下公式进行估算:

    PSW = Vin x Qg x Fsw + 2/3 x (Vin +Vout) x Iin x (tr + TF) x Fsw + 1/2 x 输出电容 x (Vin +Vout)^2 x Fsw

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这对我们有很大帮助。