This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:获取 ChemID

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40496, BQ24725A, BQ28Z610, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951300/bq28z610-obtaining-chemid

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:PMP40496BQ24725ABQSTUDIOGPCCHEM

尊敬的 TI 团队:

我和我的团队一直在开发一款集成了您产品系列中的某些组件的器件。 我们设计了具有备用电池支持的消费类器件、为此、我们决定将 BQ24725A 用作充电器、并将 BQ28z610用作电池保护和电量监测计。 我们的电池配置为2s1p、我们在电池组内使用18650锂离子电池。 在测试期间、我们遇到了一些与估算不一致的情况、并确定这可能来自错误的化学 ID。 我们的硬件设计基于 TI 参考手册、充电器和监测计之间的连接与 PMP40496 参考设计几乎相同。

我们找到了有关如何使用 BQstudio 记录数据以及如何根据 TI 提供的这些数据获取 ChemID 的所有信息。 我们的计划是运行 REGE-dischg-Relax 以获取 TI 所需的记录数据。 在我们执行此操作之前、我们有一些顾虑、如果您能提供一些信息以便我们继续执行此过程、这将非常有用。 我们关注的问题如下:

  1. 根据 《如何完成 BQ28Z610成功学习周期》(slua777)文档中的信息、我们发现对于 ChemID、不需要执行完整的学习周期(dischg-lear-chg-learn)。 由于 chemID 需要日志以供放松-休息、我们的问题是、我们是否需要按照 slua777 doc 中第4.2章的说明配置寄存器、然后在第一次放松之前为电池充电? 我们是否需要监控 GaugingStatus[RESET]标志以确保完成放松期、或充电后2小时放松足够?

  2. 由于我们使用的是没有任何保护的2s1p 电池、在开始充电/放电过程之前、是否可以在电量监测计内配置一些安全参数?这是否会在任何情况下影响过程?

  3. 在休息期间、我们计划让监测计处于正常模式、这是否正常?

  4. 在使用此电池的充电过程中、我们从未遇到过充电器从恒定电流模式切换到恒定电压模式的情况、这是否正常? 我们在几个应用中使用了 BQ24725A、充电结束时、电流会一直下降、直到电池充满电。

  5. 在获得 ChemID 后、我们计划执行学习周期、请告诉我是否需要 LC 进行电池平衡、因为我们面临一些电池组不是很平衡、 充电和放电期间、由于过压/欠压保护、导致监测计关断?

 

如果您能回答我的问题、我将不胜感激、因为我们计划很快向终端客户推出第一批器件、而这在我们完成完整的电池调试和设置之前无法完成。

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

    1. 您必须完成完整的学习周期、然后该软件包中的黄金映像可以刷写到所有其他软件包中
    2. 大多数保护功能默认处于启用状态、您可以参阅 TRM 以了解更多信息
    3. 是的、这是可以的
    4. CC/CV 是锂离子电池的正常充电程序
    5. 是的、电池平衡需要学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您快速回答我们的问题。

    我还有几个问题、因此、如果您能为我提供有关数字1和4问题的更多信息、我将非常感激。

    1.您说我们需要完成 LC、之后我们将获得黄金映像、但在此之前、我们需要在监测计内找到化学 ID 闪存、然后再启动 LC。 根据您的回答、似乎我们需要在放松-放电-放松期间执行完整的学习周期并记录数据、以获取应上传到 TI 以获取匹配的电池化学 ID 的日志、这是否正确理解了您的答案?

    4、是的、这很好、我们知道 CC/CV 是通常的过程、但我们面临的是、在我们的应用充电器中、绝不会从 CC 切换到 CV。 我们希望通过测量 BQ24725A_Iout 上的电压来检测充电结束、并在测量的电压与18mA 充电电流成正比时终止充电。 我们将充电电压设置为8.4V、这与电量监测计上的 OVP 相同、电量监测计会在 CV 激活之前终止充电。 我们是否需要将 BQ24725A 充电电压设置为8.35V 以达到 CV 模式并能够测量18mA 收尾电流并终止充电?

    我们的过程如下:

    • 确定 ChemID
    • 具有 ChemID 的闪光灯测量仪表
    • 设置有关 SLUA777的所有参数
    • 执行学习周期程序
    • 转储完整的寄存器映射、并将其用作刷写器件内所有其他监测计的黄金映像

    这些步骤是否正常?

    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,这是 GPCCHEM 工具。

    4.据我所知、智能充电器的充电电压是可配置的。 您将把它设置为 CV 开始的最大充电电压。

    是的、此过程看起来正确、请在循环开始之前添加日志记录 IVT 和转储 gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的反馈。  这解决了我的疑问。

    此致。