This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:输出电流和功率耗散估算

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943357/lm27762-output-current-and-power-dissipation-estimation

器件型号:LM27762

您好!

我想了解 LM27762在每个 OUT+和 OUT-或两者的总和中允许的输出电流为250mA 吗?

其次、对于功率耗散 计算:

PD = PIN–Pout = VIN×(–IOUT–+ IOUT+ IQ)–(VOUT+×IOUT++ VOUT–×IOUT–)  

例如、如果我尝试生成 OUT-=-5V 和 OUT+= 5V、输入电压约为 Vin=5.2V、将这些值插入计算时、在上述计算中、它们实际上几乎可以相互抵消。

如果我错了、请纠正我的问题。 我只需要计算每个输出上约为100mA 的 PD 估算值。

请提供建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH、

    请参阅  下面的公式和示例计算以估算 IC 功率耗散。

    引脚= PtoT_VOUT-+ PtoT_VOUT+ VIN * Iq

    PtoT_VOUT-=(VOUT-* IOUT-)/ EFF

                         =(5.0V * 100mA)/82%)= 609.756mW

    PtoT_VOUT+=(VOUT+ VLDO+)* IOUT+

                            =(5.0V + 45mV)* 100mA = 504.5mV

    VIN * Iq = 5.2V * 390uA = 2.028mW       

    引脚= 609.756mW + 504.5mW + 2.028mW = 1.116W

    其中:

                 eff:参见图 9 (OUT-的效率)

                 VLDO+:请参阅数据表的第6.5节(电气特性)

                 IQ:请参阅数据表的第6.5节(电气特性)

     

    Pout = VOUT-* IOUT-+ VOUT+* IOUT+

              = 5.0V * 100mA + 5.0V * 100mA = 1.0W

     

    PD = PIN–PoUT

    PD = 116mW

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH、

    您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    很抱歉耽误您的回复...感谢您的详细解释。

    我只想澄清一下 Plos_VOUT+公式、下面突出显示的"VOUT-"一词应该是"VOUT+"

    对于我认为是(Vout-Vin)*Iout 的典型 LDO 损耗,LM27762的 VOUT+与典型 LDO 不同,因此-如果我错了,请纠正我的问题。

    引脚= PLOUS_VOUT-+ PLOUS_VOUT+ VIN * Iq

    PLOSS-_VOUT-=(VOUT-* IOUT-)/EFF

                         =(5.0V * 100mA)/82%)=  609.756mW

    PLOSS-VOUT+=(VOUT-+ VLDO+)* IOUT+

                            =(5.0V + 45mV)* 100mA =  504.5mV

    根据上述计算、我假设 LM27762能够在每个通道上提供250mA 的电流。  

    请提供建议

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CH、

    是的、您回答正确。 这是一个拼写错误。 Plos_VOUT+等式、"VOUT-"的术语应为"VOUT+"、但计算 仍然正确。

    顺便说一下、我将公式中的术语从"Plos"更改为"Ptot" 、以避免混淆。 "pto"表示特定电源轨的总功耗(Pdiss + Pout)。 因此、Vout-和 Vout+的公式 仍然正确。 请参阅 以下更新的计算。

    引脚= PtoT_VOUT-+ PtoT_VOUT+ VIN * Iq

    PtoT_VOUT-=(VOUT-* IOUT-)/ EFF

                         =(5.0V * 100mA)/82%)= 609.756mW

    PtoT_VOUT+=(VOUT+ VLDO)* IOUT+

                            =(5.0V + 45mV)* 100mA = 504.5mV

    VIN * Iq = 5.2V * 390uA = 2.028mW       

    引脚= 609.756mW + 504.5mW + 2.028mW = 1.116W

    其中:

                 eff:参见图 9 (OUT-的效率)

                 VLDO+:请参阅数据表的第6.5节(电气特性)

                 IQ:请参阅数据表的第6.5节(电气特性)

     

    Pout = VOUT-* IOUT-+ VOUT+* IOUT+

              = 5.0V * 100mA + 5.0V * 100mA = 1.0W

     

    PD = PIN–PoUT

    PD = 116mW

     

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的详细解释。