This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:MODE 引脚功能

Guru**** 2390825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949534/tps51397a-mode-pin-function

器件型号:TPS51397A

您好,

   根据规格、我知道可以通过 MODE 引脚选择工作模式。

但我想知道运行模式是否可以在运行期间动态变化。

我还被告知正在开发具有上述功能的器件。

请帮您检查一下。

祝你一切顺利、

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    对于 TPS51397A、运行期间模式不能是动态变化。 运行期间、此模式是固定的。

    顺便说一下、确实有一些新器件正在开发中。 您能否分享一些有关应用要求的更详细信息? 它是否要求在 OOA 和 PSM 模式之间动态变化? 或其他一些类型的动态模式更改需求?

    非常感谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

          对于 Arm 平台笔记本电脑电源设计、必须具有此功能、以便在 S5状态下实现更低的功率损耗、在 S3状态下实现更低的噪声。

           电源轨在这两种状态下始终开启。  

           此外、转换器 VIN 电源电流(开关)必须小于1mA。

    祝你一切顺利、

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢你的答复。 很抱歉、TPS51397A 中没有此功能。 但确实有一些器件 正在开发中。

    如果您想了解更多信息、可以向我发送电子邮件:andrew-xiong@ti.com。

    谢谢、

    Andrew