This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:内部结构图/剖面图

Guru**** 2588815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951039/buf16821-q1-internal-structure-section-drawing

器件型号:BUF16821-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146-Q1

您好!

TI 能否为客户提供"内部结构/剖面图"?
由于此 IC 用于汽车应用、因此必须有一个显示内部结构的文档。
这可能是不可能的请求。

抱歉、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    除了数据表中已有的方框图外、我们无法提供内部结构信息。 我们有这种器件和许多其他汽车器件、以前没有看到过这种请求、因此我不确定是由什么驱动。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽城-圣

    感谢你的答复。
    请告诉我下面的简单内容。

      //单芯片还是多芯片(堆叠或并排)?

      //引线键合或者芯片是否直接连接到引线框?

    我想简单解释一下这个 IC 的内部结构、并解决这个问题。

    抱歉。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。
    添加另一个

    您能给我讲一讲裸片的金属和面罩数量吗?
    对于另一个器件、我得到了以下答案。

    " LM5146-Q1芯片有3个金属和23个面罩"

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    您正在请求有关器件内部详细信息的信息。  很抱歉、我将无法通过 e2e 论坛提供此信息。 我建议联系日本当地的 TI 销售办事处、以便他们审核此请求并在认为合适的情况下提供必要的信息。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我将联系 TIJ。