This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141QRGEVM:测试 EVM 时出现输出问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940932/lm5141qrgevm-output-problem-when-test-evm

器件型号:LM5141QRGEVM
主题中讨论的其他器件:LM5141LM5145

大家好、团队、

我正在测试 LM5141 EVM。 它处于 FPWM 模式、输出电压为5V。 直流输入为8V。

当我将 CC 负载增加到超过1.6A 时、输出电压会降至1.6V 到3.5V 之间并在该范围之间跳跃、电流也不能稳定。 而 它们从不会变为0。

这种情况似乎只在输入电压低于16V 时发生、当我增大输入电压时、输出数据看起来很好。

为什么会发生这种情况?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否检查 CC 负载输出电流以及输入电流限制、与限制输入电流最相似、使 Vin 下拉。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    输入电流限制为5A、情况发生在1A 时。 因此、它可能与输入电流限制无关。 负载输出电流像电压一样跳跃。

    还有其他可能的原因吗?

    非常感谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请检查 Vin、Vout 和 Iout 波形、并查看断续模式时间是否与 RES 电容设置的值相匹配。 这款特定的 EVM 可能会在制造过程中出现问题。如果需要、我们可以订购新的 EVM。 此外、我们还将 LM5145电压模式控制器作为另一个要考虑的选项。

    此致、

    Tim