This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:分压 EN 电压

Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62147, TLV62130, TPS62130, TPS3703, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950253/tlv62130-dividing-en-voltage

器件型号:TLV62130
主题中讨论的其他器件:TPS62135TPS62147TPS62130TPS3703TPS3890

大家好、

当我的输入电压以1V/s 的极慢压摆率上升时、需要考虑输出端的斜升速率。

因此、我考虑通过将 EN 引脚电压除以来控制输出压摆。

是否可以为此目的对 EN 引脚进行分频?

此外、是否可以使用电阻值来分压器、单位为千欧姆- 10千 欧姆?

在我的用例中、VIN=5V、VOUT=3.3V。 Iout=1A。

此致、

Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San、

    是的、您可以在 EN 引脚上使用电阻分压 器、但如果您希望在精确的输入电压下启用 TLV62130、那么如果您希望在精确的输入电压下打开 IC、TPS62147/8 (2A)或 TPS62135/6 (4A)是一个不错的选择。 EN hi 和 lo 阈值非常严格、这将帮助您更好地控制精确的触发电压。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod-San:

    非常感谢您的建议!

    请检查最大值 和典型值 TPS62130和 TPS62147/8的高电平 EN 阈值电压值?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    对于 TPS62130、数据表和内部系统中不存在最大 EN VH 和最小 EN VL。 该器件具有数据表中指定的其他阈值。 要在 EN 上注册逻辑高电平、您需要确保高于0.9V、并且要注册逻辑低电平、请确保低于0.3V。

    TPS62147/8具有精确的 EN 特性、可实现对触发点的更多控制。 EN 阈值也在数据表中指定。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    EN 引脚的 TPS62130规格 是否等于 TLV62130的规格?

    我们使用 TLV62130、因此我们想知道 TLV62130的规格。

    总之、 关于 EN 引脚上的电阻分压器、是否可以为分压器使用电阻值、范围为千欧- 10千欧?

    此外、我们考虑使用复位 IC 来延迟(大约:7sec) EN 引脚的检测。

    您建议使用什么复位 IC?

    如果有、请向我们提供相关信息。

    此致、

    Tsujita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TLV62130和 TPS62130上的 EN 规格相同。 可以使用 EN 电阻器上提到的范围。 您可以使用 TPS3703或 TPS3890等电压监控器。 如果您想了解有关这方面的更多详细信息、我还可以要求电压监控器团队提供选项或设计帮助。 请告诉我。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们确认了以下内容。

    案例1:Vin 在5V 稳定后、我们 为 EN 引脚提供0V 至5V 的电压(增加0.5V/s)。

    我们确认、当 EN 引脚大约为0.64V 时、输出电压输出。 我们确认输出电压良好。

    CASE2:EN 引脚与 Vin 和0V 至5V 的 Vin 电源相连(增加0.5V/s)。

    我们确认、当 EN 引脚约为2.96V 时、输出电压输出。 我们确认 Vout 下降到了下图的2ch。

    1通道:EN、2通道:输出电压

    Case1和 CASE2的行为是什么原因?

    对此,

    Tsujita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第1种情况下、EN HI 阈值被达到、IC 打开并调节。 在第2种情况下、由于连接了 VIN 和 EN、因此需要超过 EN HI 阈值和 VIN UVLO 阈值(约为2.8V 或更高)才能使 IC 导通和调节。 您所连接的范围很小、但 VIN 上似乎有400mV 左右的纹波、该纹波会传递到 VIN。 UVLO 和 EN 这两个引脚上的上升/下降迟滞约为200mV、因此可能会导致问题。 请确认 VIN 上的纹波量、并查看减小纹波是否会产生任何影响。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们了解了 Case1和 CASE2的行为。

    我们将添加复位 IC 来控制 EN 引脚。

    此致、

    Tsujita