This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:作为恒流源运行时效率降低

Guru**** 2500725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949807/tps63036-reduced-efficiency-when-operating-as-a-constant-current-source

器件型号:TPS63036

我正在尝试从锂原电池获得最大的瞬时功率、现在、效率已证明是一个障碍。 就像发表这篇文章 的人:e2e.ti.com/.../824651一样、我得到的效率数字接近60年代中期、而不是80年代中期(例如、在100-150mA 范围内、大约380 - 400mW 的输出、在2.5V 时、我得到的输入电流大约为240mA)。

系统快速概览:我使用 的电感器是 HTEK16080H-1R0MSR、它似乎符合器件要求、我将器件置于省电模式、但我认为可能遇到问题的地方是我使用它的方式。 我在恒流源中使用它、反馈来自放大器的调节输出、该放大器使用小型(100m Ω)感应电阻器测量电流、而不是标准恒压源。 电流路径中有一个模拟开关、但我测量的电流不超过~80mV、并且将电流感应电阻器组合在一起。 电路其余部分的寄生电阻可以忽略不计(<1 Ω)。

此器件是否根本不适合此应用、或者我是否应该考虑/更改其他一些因素?

谢谢、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    开关和 电流感应电阻器将降低150m*80m/240m/25=2%的效率、电感器的 DCR 有点大、但不会导致这种高效率降低。 我想知道您测试效率的方式以及输入和输出电压应该在转换器的末端进行测试、而电缆上没有压降。 您能否与大家分享输入和输出条件的原理图、以便我更好地了解您的系统?

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设这可以解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    此致、

    徐玉辰