请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
尊敬的 TI 团队:
我们需要输出阻抗模型参数值(建模为串联 R 和 L)。 以前有人在单独的主题上提出了此问题、似乎是脱机解决的:
这些价值观能否提供给我们? 我们需要它们进行 PDN 分析。
谢谢、
Binayak
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Binayak、您好!
需要为每个应用确定 RL 模型的值、并可从波特图和闭环输出阻抗中提取。 您可以使用我们正在进行的平均值仿真来完成此操作。
此模型中使用的 L 值将随控制环路交叉频率而变化、因此正如我在上面所说的、它将取决于外部组件选择。 另一方面、应用之间的 R 值不应相差太大。 L 值与输出电容器的谐振频率应等于闭环交叉频率、L 值可通过以下公式计算得出。 只需选择 R 值即可匹配低频闭环输出阻抗。
L = 1/((2 * pi ()* FCO)^2 * Cout)
下面是我过去在类似的部分提出此问题时给出的一个示例。
将此问题标记为已解决、因为讨论已移至下面的主题。