This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B:功率耗散

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950202/tlvh431b-power-dissipation

器件型号:TLVH431B
Thread 中讨论的其他器件:TL431

我正在寻找一种估算功率耗散的电气方法。 是否有电气方法来实现此目的? 然后、我可以使用计算得出的功率耗散来估算实际温升和结温。 此外、该器件的额定功率耗散是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您能解释一下您的电气方式是什么意思吗?

    计算功率耗散的最常用方法是找出通过器件的功率。 这将是 P = VI、其中 V = VKA 且 I = IKA。

    功率耗散将增加 Tj。 RθJA Tj = Ta +Δ V*P

    将 Tj 保持在150C 的绝对最大 Tj 以下。

    您可以在下面的应用手册中阅读有关热耗散的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是使用电气方程、而不是使用结温和环境温度。

    VKA 和 IKA 代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    这对我来说仍然是一个令人困惑的问题。 您可以通过 Tj 来获得功率耗散、也可以通过测量值向后工作。 您是否有可使用的热探头或测量器件? 或者可以测量 TL431或其周围的温度的东西?

    TL431温度漂移没有可向后工作的曲线。 我不能说、如果您测量"x" V、则意味着器件处于"y"热状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何计算功率耗散、以便我可以使用它来计算结温。  

    我正在寻找的是:Pdiss=VCC*ICC 或类似 Pdiss=Pin-Poout  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我认为有一个误解。 我相信我在第2个帖子中提供了方程式。

    看 一下 您的方程式、"功率耗散"将只是 P = VKA * IKA。

    其中 VKA =输出电压

    Ika =流经器件的电流。