This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011频率

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011, TPS54140A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948568/lm25011-lm25011-frequency

器件型号:LM25011
主题中讨论的其他器件: TPS54140A

您好!  

LM25011可调节 RT 引脚能否以130KHz 工作?

或者可以 为我的客户推荐其他 IC、满足以下需求、谢谢。

输入电压需要>40V。

2.输出功率12W (12V/1A)。

频率需要固定在130KHz。

OCP 可释放至1.2A~1.5A。  

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shao、

    请提供更多应用信息:

     1.客户是否接受200kHz 频率?

    2.客户是否需要 OCP 可调节?  

    LM25011开关频率将随输入电压甚至负载电流而变化。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    1.客户是否接受200kHz 频率?

    原始设计为130KHz、终端客户不想更改、因此需要考虑130KHz 的 EMI 频率 。

    2.客户是否需要 OCP 可调节?  

    OCP 需要低于1.5A。 如果可以满足 IC 内部的 OCP、则无需外部可调 IC

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    请检查 TPS54140A、该器件应满足您的要求。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我检查 了 TPS54140A 电流限制对于客户 应用而言过高、 OCP 需要低于1.5A。

    您是否有其他 人推荐? 谢谢。  

    TPS54140A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    请下载 LM25011电路设计计算器、fsw=130KHz 正常、并将最大负载电流设置为1A~1.2A。

    https://www.ti.com/tool/LM25011QUICK-CALC

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    客户需要确认 LM25011具有输出 OVP 和输出短路保护功能、谢谢。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    LM25011具有 PWRGD 引脚、但仅监控输出欠压情况、无过压保护。

    它通过谷值电流限制提供输出短路保护。 客户应选择合适的 Rsense。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    谢谢。

    LM25011能否添加外部电路来满足 OVP 需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我想您可以使用电压监控器来监控输出电压、它应该具有 OV 和 UV 保护。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否有使用 PGD 监控输出电压的参考设计? 谢谢。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    PgD 仅用于输出欠压保护。

    如果客户不关心轻负载效率、建议使用以下 OVP 电路、  

    ZD1为13V 5%齐纳二极管、Rfb1=680~1K 范围。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我的客户使用 了 LM25011MY EVAL 并添加 了 OVP 电路、

    但是 、在测试 OVP (短接低侧 Rfb1)时、高侧 Rfb2将损坏

      e2e.ti.com/.../LM25011_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Calculator_5F00_30_2D00_32_2D00_Vin_5F00_12V_2D00_0.5A.xls

    使用 Rfb1 1KR (0603)、Rfb2使用3.9KR (0603)

    您是否有另一个适合 OVP 电路的理想器款? 谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    如果低侧 RFB 短路、FB 引脚将看到0V、这肯定会导致输出过压、这可能接近输入。

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com、了解有关 OVP 的更多信息。

    我将首先关闭此主题。

    B R

    Andy