This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF18830:客户需要使用工具对 BUF18830进行编程

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF18830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944385/buf18830-customer-need-tool-to-program-buf18830

器件型号:BUF18830

大家好、

我的客户已经完成 BUF18830电路设计、他们的系统硼很快就会回来。

现在、他们需要对 BUF18830内部伽马值进行预编程、但没有工具 可以执行。

我在网站上查看了 BUF18830 EVM 板、它似乎可以实现此功能。 但我无法在 TI 样片系统中对 EVM 板进行求和。

因此、需要团队的支持来指导客户如何操作。

 

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    此 EVM 似乎不可用、因为我也在 EVM 订单系统中找不到它。 该器件本身具有标准 I2C 接口、因此需要通过系统控制器对寄存器进行编程。 我不确定您对器件进行预编程意味着什么、因为数据表中没有提到可编程 EEPROM、通过 I2C 编程的任何值在复位或下电上电时都会丢失。 请您澄清一下吗?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特

    很抱歉、我没有解释清楚。 因为客户想要做实验、但他们不知道怎么做。

    那么、是否有任何工具可以帮助客户对 BUF18830输出进行编程? 硬件和软件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我检查了该 BUF 器件、但遗憾的是没有用于该 BUF 器件的 EVM/工具。 它确实具有标准 I2C 接口、因此我认为、一旦客户拥有自己的系统板、编程将会非常直接。

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特

    我们可以看到网站上有 EVM 套件、因此可以申请此 EVM 板吗?

    请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、我已经看到过、但此 EVM 不再可用、因此无法从 TI store 订购。 如果有办法获得此 EVM、我会这样做、但遗憾的是它不可用。 如果您想进一步讨论、让我们通过直接电子邮件进行交流

    此致、

    辽卡特