This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:待机功耗

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951370/tps54560-q1-standby-power-consumption

器件型号:TPS54560-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54560

你(们)好

待机功耗现已在10mA 下进行测试。 是否有任何关于降低功耗的好建议?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您是指待机模式下的转换器输入电流为10mA、还是在负载= 10mA 时的测试输入电流?

    电路设计看起来不错、但缓冲器 R3 C26可能经过调优以降低功率损耗、建议使用 R3=4.7和 C26=1nF 作为起点。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ,!μ A、待机模式下的转换器输入电流为10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    TPS54560在待机模式下不应消耗10mA 电流、请移除 D3以断开输出负载、将 R3更改为10 Ω 、然后再次测试输入电流。

    B R

    Andy