This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460EVM:24V OUT 的原理图

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951377/lm61460evm-schematic-for-24v-out

器件型号:LM61460EVM
主题中讨论的其他器件:LMS3655

我将设计机器人的电源板。

它将使用24~30V 输入电压和设置的输出电压24V/5A 的电池。

您能否提供标准原理图?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

     应用环境温度是多少? 您对开关频率有限制吗?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环境温度低于80~85'C、我在之前的项目中使用了具有400kHz 频率的 LMS3655。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    请在 TI.com 上的 Webench 中进行设计、

    设置 Vin=26-30V

    Vout=24V

    负载= 5A

    FSW=400kHz

    Webench 将输出详细电路设计以供参考。