This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:变压器设计

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944654/ucc28704-transformer-design

器件型号:UCC28704

您好!

我们将 UCC28704用作辅助电源。 我们在设计中使用了 webench 设计工具

e2e.ti.com/.../12V_5F00_AUX_5F00_SUPPLY.pdf

您能否说出设计中使用的变压器的器件型号?

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini、

    Webench 为您提供有关磁芯选择、导线、匝数比、峰值和 RMS 电流的信息、以便您构建定制变压器。  如果您在磁性设计方面有经验、则可以自行设计。  另一种选择是将特殊情况发送到磁性设计工作室、并让他们为您完成设计。  您可以转到 GCI 或 Wurth、他们将为您设计磁性元件。

    您可以选择的另一种方法是搜索现有变压器制造商、以查看他们的设计是否符合或超过 Webench 为变压器建议的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。

    我们正在尝试在 Tina TI 上模拟 webench 设计。  

    在 SPICE 模型文件中、我们找到了用于变压器的 SPICE 模型、并使用了相同的模型。

    这是连接变压器的正确方法吗?

    是变压器的 P1、P2初级侧

       S1、s2次级侧和  

    RS2和 RS2初级侧的辅助绕组?

    在进行连接后、我们观察到对于325v 直流输入(我们将在整流器和滤波器之后从直流级进行仿真)

    并观察到转换器的输出几乎为零。

    VOUT 是转换器的输出、VF1是 VDD 至 ucc28704 IC

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何在设计中仿真所需的变压器?

    我看到在 Tina ti 中没有2个初级绕组和1个次级绕组的选项。

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini、

    我不确定您在 Tina 中对 Tina 中的 UCC28704使用 Spice 模型的问题是什么。

    我听说其他人也有同样的问题。

    UCC28704的瞬态 PSpice 模型应该是您设计的良好起点;此外、您还可以从 TI 下载 PSPICE 的免费版本进行评估。  您可以在以下 Web 链接中找到该软件。 www.ti.com/.../PSPICE-FOR-TI 、适用于 TI&tisearch=Search-EN-万物

    我建议您下载免费版本的 PSpice、并使用 UCC28704 PSpice 瞬态模型开始评估。  PSpice 软件还具有1到2个变压器、您可以使用它们进行评估。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。  

    在 webench 设计 文档中、变压器绕组 如下所示

    Naux= 13.

    Naux= 9.  

    哪一个是主绕组、哪一个是次级侧的辅助绕组?

    在哪里可以找到所选电线的 AWG?  

    谢谢你  

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NAP =初级到次级导通率= NP/NS = 104/9

    第二个 Naux 是次级绕组(9) 、而不是辅助绕组。

    第一个 Naux 是偏置绕组。

    此致、